This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:流量高达 300LPH 的参考表、但 FR6047 从空管流向流动管的流量为 0

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1635296/msp430fr6047-reference-meter-at-flows-up-to-300-lph-but-the-fr6047-shows-0-flow-from-empty-pipe-to-flowing

器件型号: MSP430FR6047

尊敬的 TI 团队:

我正在使用参考表检查流量高达 300 LPH 的情况、但 FR6047 显示 0 流量。 为了检测低流量、应该更改哪种 USS 配置?  
此问题是在初始步骤中、空管道流入...
并突然上升到 3000LPH 至 15LPH

configpara.jpg

adwancepara.jpg

sweepfreq.jpg

提前感谢您。

此致、

Veeranna。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Veeranna:

    我想您没有得到良好的 ADC 捕获波形、振幅太小、似乎有很多噪声、我 想知道 在零流速下 ADC 波形是什么样子的? 根据您的参数设置、对于常见的水表应用、“GUI Based Gain Control“(基于 GUI 的增益控制)不应该太高、但对捕获的波形仍然具有如此低的振幅、那么另一个问题是、您使用的是夹钳式电表吗?

    此致、
    彼得