This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:TIMA0 PWM/互补输出 — 当 CPU 停止时强制为低电平?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1636268/mspm0g3507-tima0-pwm-complimentary-outputs-force-low-when-cpu-is-halted

器件型号: MSPM0G3507

您好:

我当前正在 LP-MSPM0G3507 EVM 上测试 tima_timer_mode_pwm_dead_band 演示工程、并且对将 TIMA0 的 PWM 和互补输出通道驱动为低电平有疑问。  

具体而言、我的目标是:

在 CCS 中调试且 CPU 在断点处停止时(或在手动暂停执行时)、
我希望 PWM 输出和互补输出引脚都进入安全状态(0V/低电平)。
 
问题:
1) 当 CPU 处于调试暂停状态时、是否有任何 TIMA/器件功能可强制 PWM 输出为低电平?  (类似于调试冻结/安全状态行为)
 
我已经探索了手动设置寄存器 (CCACT) 以将其驱动为低电平、但在每个停止点之前和之后手动设置寄存器并不是很现实。
 
请提供任何指导。 谢谢你。  
 
此致、
Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我检查了 TRM、但我们没有此类功能。

    B.R.

    Sal