This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:有关 MSP430FR2476 的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1637962/msp430fr2476-question-about-msp430fr2476

器件型号: MSP430FR2476

您好:

目前、当客户使用 MSP430FR2476 时、他们发现了漏电流问题。 我们发现、在 32k OUT 引脚上使用示波器时、功耗可能约为 2ua。 您能否帮助确认原因?
此外、我是否可以问 MSP430FR2476TRHA MCU 的 32K 晶体管引脚内部是否有集成的反馈电阻? 我们是否仍需要额外的反馈电阻器?
从规格表可以看出、晶体部分没有放置外部晶体、但实际生产线上存在电流问题。 客户拿走了 20 块、添加了 1M 反馈电阻器、电流恢复正常。
请提供一些参考意见、谢谢!!!

530ceb576de9f8490ebda55802d627f.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户需要 TI 协助创建在上电后进入睡眠模式的最低固件。  TI 能否提供信息? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、客户在创建最小固件时需要 TI 帮助、该固件会在上电后进入睡眠模式。 [/报价]

    我无法想象为什么他们自己不能这样做。 main (){LPM0;}有什么问题?

    当然、至少需要定义复位矢量和一个简单的单指令汇编语言程序。 详细信息取决于您的特定汇编器和所需的特定低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

    好的、我将通过热敏电阻告诉客户这一点、您能帮助查看有关 示波器的第一个问题吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是示波器在加载引脚。 但这不是简单的解决方案。

    我还记得该指南中的 1.2.1 注释。 如果一个被擦除的器件只有 0xFFFF 作为复位矢量、则会自动进入 LPM4。 它没有比这更简单的了。