Other Parts Discussed in Thread: OPA836, MSP430FR5043, MSP430FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: OPA836、 MSP430FR6043
尊敬的专家:
我们的客户正在开发基于 MSP430 EVM 的燃气表、面临以下问题
1.如何基于 EVM430 开发板优化 200K 换能器与 500K 换能器运算放大器电路的电容与电阻匹配?
2.对于燃气表,哪种回波形更有利于软件交叉相关算法的计算? 建议的脉冲激励次数是多少?
3.如何在 USS 中设置用于回波波的 ADC 采集窗口大小?
4.如何在 USS 中配置换能器频率扫描操作,以动态地找到合适的中心频率?