This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:适用于燃气表的 MSP430 开发

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836, MSP430FR5043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1639718/msp430fr5043-msp430-development-for-gas-meter

器件型号: MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: OPA836MSP430FR6043

尊敬的专家:

我们的客户正在开发基于 MSP430 EVM 的燃气表、面临以下问题

1.如何基于 EVM430 开发板优化 200K 换能器与 500K 换能器运算放大器电路的电容与电阻匹配?

2.对于燃气表,哪种回波形更有利于软件交叉相关算法的计算? 建议的脉冲激励次数是多少?

3.如何在 USS 中设置用于回波波的 ADC 采集窗口大小?

4.如何在 USS 中配置换能器频率扫描操作,以动态地找到合适的中心频率?