This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:设置信号引脚

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1639945/mspm33-sdk-set-signal-pin

器件型号: MSPM33-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好、我想问一下如何仅为引脚启用特定信号。

我配置了 I²C Ω(UC15_0_SDA) ON 引脚 PA0 、但我注意到红色 LED 也会亮起、即使我没有在 CCS 中配置它。 在 SysConfig 中浏览引脚映射后、我发现红色 LED 也被分配到 PA0 (我在 SysConfig 中未配置)  


image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 pin PA28 的 UC1_0_SDA 替换 PA0、红色 LED 指示灯亮起的问题就消失了、所以有没有任何方法只像 PA0 中 UC15_0_SDA 的白名单一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从哪个示例开始? 尽管大多数示例都有、但 SysConfig 不会自动将 LED 设置为 PA0。 如果您尝试将另一个函数分配给 PA0、则 SysConfig 应该已发出资源冲突信号。 在这里、我尝试将 PA0 分配给 LED GPIO 给 I2C0_SDA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试移除 J6 上的跳线;这应该会将 LED 与 PA0 断开。 [参考 LP 用户指南 (SLAU969) 表 2-1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了这个问题