This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:需要 Blackhawk XDS200 原理图

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1227-Q1, LP-MSPM0L2228, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1638251/mspm0-calc-blackhawk-xds200-schematic-needed

器件型号:MSPM0-CALC
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1227-Q1LP-MSPM0L2228LP-MSPM0G3507

团队、我们目前正在通过 20 引脚 JTAG 将 Blackhawk XDS200 连接到 MSPM0L1227-Q1 SWD、但该器件未连接。 为了验证 JTAG 物理连接、需要原理图和 20 引脚到 10 引脚 (SWD) 的引脚输出。 请帮助提供此示例。

 

此致、

Franz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz、

    针对 MSPM0 系列器件推荐的调试器是 XDS110 (TMDSEMU110-U Debug Probe |德州仪器 TI.com)。

    如果您当前没有此调试器、任何 MSPM0 LaunchPad 都具有板载嵌入式 XDS110。 (LP-MSPM0G3507、LP-MSPM0L2228。)、调试所需的引脚为 SWDIO、SWCLK、GND 和 VCC。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、XDS110 缺货、因此我的客户购买了需要采用的 XDS200 调试器。 请提供原理图或任何软件补丁、以使 XDS200 正常工作。 反馈:7 天的回答很差!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz、

    如需 XDS200 的指导以及所需的驱动程序、请查看: XDS200 调试探针

    有关 XDS 系列(包括 XDS200)的引脚定义、请参阅 XDS 目标连接指南

    但从 XDS200 的支持器件来看、我没有看到 MSPM0。 我以前没有使用 XDS200、因此我不确定它是否可应用于 MSPM0 调试。

    如果您/客户在应用 XDS110 时遇到问题、您可以应用任何 MSPM0 LaunchPad、并且他们在电路板上嵌入了 XDS110。 它可以连接到客户电路板进行调试。