This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1105:RTC 增加了功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1641511/mspm0c1105-rtc-added-power-consumption

器件型号: MSPM0C1105

您好的团队、

我们希望使用 MSPM0C1105 跨越事件计时器 IC。

GPN:PCF8593

我想了解 RTC_B 块的功耗。

由于 MSPM0C1105 上的 RTC_B 块位于 PD0 中、因此它可以在 Standby1 中运行、但它是可选块。

image.png

image.png

待机 1 下的功耗为 2.1uA:

image.png 

问题是我无法通过启用数据表中的 RTC_B 块来增加功耗。 我认为应该稍微增加一些。

我错过了什么吗?

您能帮我了解在 standby1 中运行 RTC 的开销吗?

 

此致、

Simeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simeon、

    是的、您的理解是正确的。 在 STANDBY1 模式下、RTC 可以进行时钟控制并正常工作。 事实上、计时器和 RTC 的功耗非常低。 因此、您发现在 STANDBY1 模式下启用 RTC 或禁用 RTC 时没有显著差异。

    BR、

    Janz Bai