This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:不一致的复位行为(软件 POR 和看门狗)

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1639357/mspm0g3519-mspm0g3519-inconsistent-reset-behavior-software-por-and-watchdog

器件型号: MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我的应用中需要由软件触发的 POR 复位来执行固件更新、但是当触发软件 POR 时、电路板不会重新启动。

我还使用看门狗进行了测试、以强制复位、但行为是相同的:器件保持锁定状态、只有在完整下电上电后才能恢复。

当电路板处于该锁定状态时、连接调试器会显示调用堆栈指向 0x100000xx 范围中的地址。

系统使用的是‑μ s 高频率外部时钟。 这个时钟配置是否会影响看门狗或软件 POR 复位行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如何验证电路板是否未复位? 您是否在轮询 RSTCAUSE 寄存器?

    外部高频时钟的频率是多少?

    您能否分享有关进入此锁定状态所遵循的具体步骤的更多详细信息? 如何发出软件 POR? 您能否分享这些步骤?

    在锁定状态下、您是指器件看起来没有复位吗?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    通过 CAN 收到命令后、应用程序会显式调用 DL_SYSCTL_resetDevice(DL_SYSCTL_RESET_POR)

    调用后、电路板似乎已关闭、但不会重新启动。 器件在 CAN 上停止通信、并且不会恢复执行。 如果让看门狗过期、我会看到完全相同的行为。

    当器件处于此状态时、连接调试器并加载符号以了解执行受阻的位置。 当我停止核心时、调用栈指向类似的地址 0x010026AC。 如果我尝试重新启动调试会话、 Reset_Handler 永远不会执行(不会达到置于复位处理程序上的断点)。

    关于 RSTCAUSE:我通常在初始化过程中读取 RSTCAUSE 寄存器。 但是、在这种情况下、器件在看门狗或软件 POR 后永远不会重新启动、因此执行永远不会到达初始化阶段。 因此、发生这些事件后无法读取 RSTCAUSE。

    系统使用的外部高‑频率时钟是 40MHz 。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您使用的高频时钟在规格范围内、因此我不怀疑原因是这样。

    使用 DL_SYSCTL_resetDevice () 发出复位命令的逻辑是什么?  我想知道应用程序代码是否反复发送 POR 并导致器件锁定?

    设备处于该状态时、能否读取该设备的诊断代码? 为此、您可以在 CCS 中启动无工程调试:

    1. 打开 targetConfigs 文件夹
    2. 右键点击.ccxml 文件并点击启动无工程调试
    3. 点击顶部工具栏中的“Scripts“>点击“Show All...“
    4. 在出现的窗口中、点击将鼠标悬停在 MSPM0_DeviceDiagnosticcRead 命令上时出现的绿色播放按钮
    5. 在 GEL Output 选项卡中、它将输出器件诊断读取

    我创建了一个示例、用于在 RSTCAUSE 是软件触发的 POR 时使 LaunchPad 上的绿色 LED 闪烁、您可以找到所附的示例代码。

    e2e.ti.com/.../por_5F00_reset.c

    e2e.ti.com/.../por_5F00_reset.syscfg

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于复位逻辑:这非常简单。
    当收到特定的 CAN 命令时、我根据操作码输入切换情况、在这种情况下、我直接调用 DL_SYSCTL_resetDevice (DL_SYSCTL_RESET_POR)。

    为了排除反复发出 POR 的可能性、我还尝试了在重置调用后立即添加 while (1)、但行为不会改变。 因此、从应用程序的角度来看、只应触发一次 POR、以响应该特定的 CAN 操作码。

    我还按照您的建议执行器件诊断代码读取、当电路板处于锁定状态时、在 CCS 中进行无工程调试。
    在“GEL Output“选项卡中获得的输出为:

    CS_DAP_0:尝试 CS_DAP 连接

    CS_DAP_0:器件诊断读取= 0x0004210A

    我还想补充一点、过去我已经专门使用 LED 执行了一项测试、以验证复位行为。
    在软件触发的 POR 之后、LED 不会再次开始闪烁、表明应用程序在复位后不会恢复执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    器件诊断读取解码如下:

    0x0004210A:错误类型-->引导加载程序调用状态

    0x0004210A:调用状态-> BSL 引脚

    0x0004210A:引导错误-->无效

    0x0004210A:引导阶段-->引导加载程序启动

    这让我想知道您是否使用辅助引导加载程序、以及它是否可能在固件更新期间被擦除/修改。

    此外、您是否打算在发出软件触发的 POR 后调用引导加载程序?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的详细解码。

    发出 POR 的目的是启用固件更新机制。 复位后、器件应进入 CSC、检查是否存在有效的新固件映像、如果检测到闪存交换、则执行闪存交换。

    但是、当前测试的固件中未启用此行为。 目前、我正在运行一个仅调试的固件、其中 未启用 CSC 策略、未启用闪存交换策略、不 存在辅助引导加载程序。

    使用这个固件、我期望在软件触发的 POR 或看门狗复位后、MCU 只需重新启动并再次开始执行主应用程序、就像标准复位一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    指向 0x010026AC 的调用栈意味着该器件位于引导 ROM 中、因此它可能正在运行或尝试在该器件上运行默认的引导加载程序。

    您能否检查一下存储器区域在 0x00000000 处的样子(矢量表)。

    此外、如果您无意进入 ROM 引导加载程序、请确保不要将 PA18 悬空或将其拉高。 这可以完全解决该问题。 使用的是定制电路板还是 LaunchPad (EVM)?

    是否使用引导加载程序插件?

    如果您说关机后再开机解决了问题、则设备是空的还是已发布固件更新?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 我最终理解了问题的可能根本原因:复位期间的 BSL 引脚行为。

    在我们的定制电路板上、PA18 配置为输入并通过串联电阻进行路由。 这意味着它可以在复位期间悬空并被采样为高电平、可能会调用 BSL。 我将评估在该引脚上添加一个‑Ω 下拉电阻器的情况。 同时、我通过禁用 BSL 解决了问题;或者、启用快速引导模式也可以解决问题。 使用这些设置、POR 和看门狗复位现在都能正确地重新启动电路板。

    剩下的问题是、在禁用 BSL(或启用快速引导)的情况下、即使仅连接和加载符号时、调试也不再起作用、这在修改 NONMAIN 区域时通常是必需的。

    禁用 BSL 时、是否有方法进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在禁用 BSL 的情况下、您应该仍然能够进行调试。

    需要澄清的是、您是否注意到在发出 POR 后调试似乎不起作用? 在这种情况下、POR 会将器件与调试器断开、因此您可能需要重新连接。 下面是我调试和运行我之前分享的代码后的 IDE 屏幕截图:

    如果情况并非如此、您能否详细说明调试器如何无法工作? 是否加载了不正确的符号(由于已发出固件更新)?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。 我来更好地描述一下我遵循的确切顺序以及故障发生的位置。

    首先使用 UniFlash 执行批量擦除、然后使用选项“Erase main and NONMAIN memory“对固件进行编程。 完成此步骤后、电路板将正常运行并按预期运行。

    然后、在 CCS v20 中、打开 Target Configuration 并启动 Project‑less Debug。 当我尝试连接到目标(如你的屏幕截图所示),几秒钟后,我总是得到以下错误:


    JTAG 通信错误:(错误–615 @ 0x0)目标未能看到正确格式化的 SWD 标头。  与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后重试。 (仿真包 20.4.0.3756)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在我之前发送的示例代码中、一旦发出软件触发的 POR、就会看到此消息。 但是、之后我可以连接。

    能否确保在 NONMAIN 配置中保留这些设置以允许调试:

    • 启用物理调试端口 (SW-DP) (选中)
    • 启用应用程序调试访问 (已启用)
    • 在“板设置“中、确保  选中“SWD 引脚上的调试启用“。

    我还会确保您退出 Uniflash。 在 CCS 中连接到 Uniflash 时、无法连接到器件(反之亦然)。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的帮助和建议。

    我调查了其他可能的原因、发现当启用 NONMAIN 区域时、调试问题似乎与看门狗配置中启用的 Free Run Mode 选项有关。 禁用看门狗自由运行模式后、同时保持启用 NONMAIN 并禁用 BSL、POR 和看门狗复位均可正常工作、我能够通过加载符号来进行正常调试。

    此致、

    David