This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:外部接线的电容式传感器噪声问题–指导请求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1642288/captivate-fr2676-capacitive-sensor-noise-issue-with-external-wiring-guidance-request

器件型号: CAPTIVATE-FR2676

尊敬的先生/女士:

我希望您做得好。

我们目前正在使用 Texas Instruments 的 CapTIvate 开发设置。 我们没有使用 BSWP 演示面板、而是将工业纺织基电容式传感器集成到我们的系统中、并且传感功能本身也能正常工作。

但是、我们面临着与传感器连接相关的问题。 由于纺织传感器通过外部导线连接、我们观察到、当人手或人体靠近连接导线时、测得的电容会发生显著变化。 这表明接线对外部干扰非常敏感。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  • 为了尽量减少传感器线路上的外部电容耦合、是否建议使用任何特定类型的电缆(例如屏蔽电缆或同轴电缆)?

  • 是否有建议的方法来屏蔽或绝缘连接导线、从而减少对环境的影响?

  • 能否通过 TI CapTIvate 软件中的配置(例如滤波,阈值调优或保护通道实现)来降低或补偿此灵敏度?

  • 在此类设置中是否有任何布线或接地的最佳实践?

您的建议将非常有助于提高系统的稳健性。

感谢您的支持。

此致、
Sushant PanhaleTI kit_order.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushant、

    请参阅 CapTIvate 入门指南 的第 4 节和第 5 节、其中介绍了硬件设计和软件调优功能的要求。

    此致、

    Bill