请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CAPTIVATE-FR2676
尊敬的先生/女士:
我希望您做得好。
我们目前正在使用 Texas Instruments 的 CapTIvate 开发设置。 我们没有使用 BSWP 演示面板、而是将工业纺织基电容式传感器集成到我们的系统中、并且传感功能本身也能正常工作。
但是、我们面临着与传感器连接相关的问题。 由于纺织传感器通过外部导线连接、我们观察到、当人手或人体靠近连接导线时、测得的电容会发生显著变化。 这表明接线对外部干扰非常敏感。
我们感谢您在以下方面提供指导:
-
为了尽量减少传感器线路上的外部电容耦合、是否建议使用任何特定类型的电缆(例如屏蔽电缆或同轴电缆)?
-
是否有建议的方法来屏蔽或绝缘连接导线、从而减少对环境的影响?
-
能否通过 TI CapTIvate 软件中的配置(例如滤波,阈值调优或保护通道实现)来降低或补偿此灵敏度?
-
在此类设置中是否有任何布线或接地的最佳实践?
您的建议将非常有助于提高系统的稳健性。
感谢您的支持。
此致、
Sushant Panhale