This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:C-GANG 是否附带使用配额??

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1634088/msp430f6775a-does-c-gang-come-with-a-usage-quota

器件型号: MSP430F6775A

您好:

我们之前在我们的生产过程中使用了 MSP-GANG。

由于 Texas Instruments 推出了新版本的 Gang 编程器、我们决定从以下链接购买一个:
https://www.ti.com/tool/C-GANG

在获得这个程序员后,我们想澄清它的使用寿命是否有任何限制。 例如、是否有最大数量的编程周期(例如 500 次使用)?

如果存在这种限制、对我们来说将是非常不幸的、因为:

  1. 可用文档中没有明确说明这一限制。
  2. 我们像 MSP-GANG 一样、直接购买了硬件、因此不清楚为什么要限制使用次数。 这不是取决于碳粉等耗材的打印机。 (此处)

我们希望你对此问题作出澄清。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MF:

    Elprotronic 的新 C-GANG-X 变体确实有编程配额。 新订购的程序员从 500 开始,但也可以使用您包含的链接购买额外的配额。 有关 C-GANG-X 的更多信息、也可在产品页面上找到: C-GANG-X - Compact Gang 编程器。  

    如需有关此主题的更多帮助、请直接通过以下地址联系 Elprotronic:

    +1 905-539-0424
    info@elprotronic.com

    从 TI.com 订购时、您应该会收到不应有配额限制的 C-GANG-TI 变体。 Elprotronic 的最新软件不支持此型号。 最新推出的版本是 GangPro v2.98: e2e.ti.com/.../X_2D00_win.zip

    您能否确认收到的型号以及设备的序列号?

    这可以通过转到关于/帮助->关于软件和 FPA 适配器来完成。 “About Software and FPA Adapter(关于软件和 FPA 适配器)“窗口还将指示已连接的 FPA 是否具有配额限制。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MF:

    Elprotronic 的新 C-GANG-X 变体确实有编程配额。 新订购的程序员从 500 开始,但也可以使用您包含的链接购买额外的配额。 有关 C-GANG-X 的更多信息、也可在产品页面上找到: C-GANG-X - Compact Gang 编程器。  

    如需有关此主题的更多帮助、请直接通过以下地址联系 Elprotronic:

    +1 905-539-0424
    info@elprotronic.com

    从 TI.com 订购时、您应该会收到不应有配额限制的 C-GANG-TI 变体。 Elprotronic 的最新软件不支持此型号。 最新推出的版本是 GangPro v2.98: e2e.ti.com/.../X_2D00_win.zip

    您能否确认收到的型号、并提供器件的序列号?

    这可以通过转到关于/帮助->关于软件和 FPA 适配器来完成。 “About Software and FPA Adapter(关于软件和 FPA 适配器)“窗口还将指示已连接的 FPA 是否具有配额限制。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    下面是我们得到的结果:

    我认为 C-GANG-TI 变体没有任何配额。 但我将仔细检查您发送的软件。

     

    谢谢您、

    mf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您发送的程序对我们来说似乎不起作用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、它在安装了一些驱动程序后工作正常、并显示无限制:

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MF:

    很抱歉、让软件正常运行最初遇到一些困难。 我很高兴您能让它正常工作、并确认您收到了正确的设备、没有配额限制。  

    v2.98 软件存在一些已知问题、特别是在独立模式下。 许多已在 Elprotronic 最新的 GangPro-X 软件 v3.01 中修复。 预计 C-GANG-TI 设备的升级将于本月推出、以便与 GangPro-X 软件配合使用。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 C-GANG-TI 的更新版本可用时、是否有更新?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolay:

    这仍在等待中、但我预计很快会更新。

    此致、
    Brian