This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:在 TI 示例设计中切换 MSPM0L1306 封装类型

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1647900/mspm0l1306-switching-mspm0l1306-package-type-in-ti-example-design

器件型号: MSPM0L1306

您好:

我已实例化 MSPM0L1306 LaunchPad 的 TI 示例设计、称为 GPIO_INPUT_CAPTURE、该设计使用一个输入 GPIO 和一个输出 GPIO。 当我将封装类型从 32 引脚切换到 WQFN 16 引脚(因为这是我的应用所需的类型)时、我在 syscfg 中收到有关 GPIO_SWITCH GPIO 引脚的错误消息、指出存在资源冲突。  它不会让我将 PIN 重新分配到任何地方、似乎没有更改的设置可以解决它。 但是、如果我从 syscfg 中删除 GPIO 内容并重新添加它、似乎可以毫无抱怨地完成这些操作。 我在下面附上了一个屏幕截图。 16 引脚器件上是否存在一个输入 GPIO 和一个输出 GPIO 的实际问题、或者这只是软件的缺点?

谢谢、

Lucy

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心! 我没有注意到下方有一个与实际引脚分配分开的“分配的引脚“设置、这个设置仍在填写中、这是导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucy、

    很高兴您找到了它。  示例中使用了分配的引脚线来帮助将功能锁定到与 LaunchPad 关联的特定引脚。  很高兴你发现了如何改变它。  祝您开发成功!

    JD。