Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507
我在 MSPM0G3507 和 MSPM33C321 Launchpad 之间来回切换、那时我意外地尝试了对 MSPM0G3507 进行编程、如 MSPM33C321。 当我从 CCS 出错时、我意识到我的错误。
当我尝试对 MSPM0G3507 重新编程时、它没有工作、CCS 说它找不到它。 一些调查。 我尝试启动一个无工程调试会话、但没有运气。 我使用了设备管理器、发现 XDS-110 USB 未枚举、因此无法重置它或使用 XDFU 实用程序。