This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:砖型 Launchpad

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1649091/lp-mspm0g3507-bricked-launchpad

器件型号: LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

我在 MSPM0G3507 和 MSPM33C321 Launchpad 之间来回切换、那时我意外地尝试了对 MSPM0G3507 进行编程、如 MSPM33C321。 当我从 CCS 出错时、我意识到我的错误。

当我尝试对 MSPM0G3507 重新编程时、它没有工作、CCS 说它找不到它。 一些调查。 我尝试启动一个无工程调试会话、但没有运气。 我使用了设备管理器、发现 XDS-110 USB 未枚举、因此无法重置它或使用 XDFU 实用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您意味着 XDS110 无法用于编程、因为它甚至无法被 PC 设备管理器识别、对吧?

    您可以尝试下面的测试:

    • 重新启动计算机并重新连接 XDS110、并检查它是否显示在设备管理器中。
    • 如果有任何其他 XDS110、请尝试另一个 XDS110 并检查其是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道、重新启动会使其恢复正常。

    CCS 可以轻松对其进行编程。

    谢谢!