Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475
部件号: MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件: bq27541
忽略上面的器件型号。 我们对超低功耗微控制器有一个新的要求。 特定器件型号为 OPEN — 我们的应用将成为包含三条命令的简单 I2C 通信转换器。 我看不到它有十几行代码、所以处理器可能是非常低端的 无需精确的时钟速率。 尽可能低的功耗、尤其是在待机模式下。 我们一直使用待机电流为 50nA 的 PIC、但我相信根据我穿戴的具有数月货架期的 CGM、MSP430 可以满足这一要求。 我们的应用是一种电池组、它必须在货架上存放几个月之久而无法进行自放电。 我已经与电池管理团队联系过、因此我不需要帮助。 我只需要一个器件型号或一小组器件型号、这些器件型号都是极低功耗的基本 MSP430 处理器。 重点是最低的功耗。