This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:需要推荐采用超低功耗 MSP 430 系列处理器。

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1647785/msp430afe221-need-a-recommendation-for-the-lowest-power-msp-430-family-processor

部件号: MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件: bq27541

忽略上面的器件型号。  我们对超低功耗微控制器有一个新的要求。  特定器件型号为 OPEN — 我们的应用将成为包含三条命令的简单 I2C 通信转换器。  我看不到它有十几行代码、所以处理器可能是非常低端的  无需精确的时钟速率。  尽可能低的功耗、尤其是在待机模式下。  我们一直使用待机电流为 50nA 的 PIC、但我相信根据我穿戴的具有数月货架期的 CGM、MSP430 可以满足这一要求。  我们的应用是一种电池组、它必须在货架上存放几个月之久而无法进行自放电。  我已经与电池管理团队联系过、因此我不需要帮助。  我只需要一个器件型号或一小组器件型号、这些器件型号都是极低功耗的基本 MSP430 处理器。  重点是最低的功耗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    最后、我来总结一下您的要求、低 功耗和低功耗是主要考虑因素、以及 I2C 外设、请查看我们的低功耗器件页面 https://www.ti.com/product-category/microcontrollers-processors/mcus/low-power/products.html

    请检查  MSP430 系列中的低功耗器件、例如 MSP430FR2475、此外、TI 还发布了新的低功耗 Cortex-M0+ MCU、并且未来将提供长期更好的支持、您还可以查看 MSPM0L110x 系列。 我对您提到的 PIC 在待机模式下的 50nA 很好奇、因为这种低功耗水平似乎与我们的关断模式相对应。 如果您对低功耗规格有任何疑问、另请提供相关的数据表供我们参考、我们可以使用这些数据表进行正确比较。

    如需更专业的建议、我会 将您的职位重新分配给负责通用 MCU 的专门 MSP GPLP 团队、我相信您会收到更多信息。

    谢谢

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低功耗产品链接省略了功耗!  因此、如果有人找到需要快速列出超低功耗器件的链接、他们就会感到沮丧。  是 — 50nA 为待机模式。  我们的应用是可充电电池组、在部署之前、该电池组可能在客户货架上存放了几个月。  它不应自放电至电池不可恢复的电平 (2.5V)。   我注意到您链接的其中一台设备上有 67nA 待机、这使其在 PIC16LF15354-E/MV 的范围内。  但我想知道 TI 是否有更低的待机功耗选项?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    在待机模式下是否需要运行任何预期的功能? 也许 MCU 只需要唤醒功能?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它必须做什么?

    在 50nA 以下供电几乎需要 LPM4.5、这意味着该器件全部可用、但不工作。 将其唤醒基本上与上电复位相同。

    但所需的功率会随温度和电压的变化而发生很大变化。 这让我认为您采取了错误的方法。 快速搜索即可搜索一个指定在关断时仅消耗 3nA 电流的 TI 低 IQ 稳压器。 (您可能会在其他地方找到更低的东西。) 因此使用它。 启用这并不比让 MSP430 退出 LPM4.5 困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一家制造商建议使用 4nA 的 NCP718BSN330T1G、因此如果您能提供 3nA 稳压器的 TI PN、我们将不胜感激。  当 TI 将 bq27541 上的寄存器移动到其另一个测量仪表 IC(Grrr!)上的不同地址时、整个微控制器的添加被激发。 这需要我们在具有机构认证的几个系统上修改软件(每个系统延迟数万美元和数月)、因此我们不能将旧寄存器地址转换为转换微控制器中的新地址。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记住我 12 天前做的搜索...

    我没有得到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    我不熟悉低 IQ LDO。 建议您可以在电源管理论坛中提交新的 E2E。 我们的专家会为您提供最佳建议。

    B.R.

    Sal