This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:FR6047 的零流量传感器读数不稳定

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1650740/msp430fr6047-zero-flow-sensor-readings-with-fr6047-not-stable

器件型号: MSP430FR6047

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在将 MSP430FR6047 与定制 PCB 设计结合使用、该设计根据 FR6047 的评估板设计完成。 由于我使用的 cutom 板没有 HID 接口器件、因此我使用 eZ-FET 调试器并使用 FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE、  我使用一对这些传感器、其中夹持配置传感器以 45 度角相互面对 e2e.ti.com/.../P_2D00_T0710017_416DCF9108FFB26D4D4F09FF6263FD806856F1828765C4893C68664E_.pdf、我使用 UART 输出进行频率扫描、以查找哪个频率 ny 提供了上限和最稳定的峰值、然后我发现为 874000Hz。 下图显示了使用我的串行绘图仪捕获的四种波形、我调整了增益、使振幅介于+–900 之间。   

ADC capture.png

尽管波形主要是重叠的、但主要问题是零流量漂移 I 在水管仍然没有任何气泡的情况下获得负值的 DTof、因此流量也会跳至负值和正值。 流量下也会发生同样的情况、即使我的流量计常数未经过校准、当我通过 6L/min (300L/hr) 的恒定流量时、流量计应该有某种稳定的流量值? 下图显示了 VFR 在恒定流量下如何不停跳转。 与此类似、在零流量下、VFR 也会持续跳跃。

即使在正流量下、VFR 也会变为负值。 现在、我尝试更改传感器的通道、然后所有值都变为负值、以确认我使用的方式是否正确。

请提供有关如何解决这种漂移的解决方案。 在固定数量的样本中、传感器 ToF 读数的每个传感器读数差异仅小于 15ns、这会导致约+–500ps 的 DTof 差异、这也会改变 VEYTIME。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您还可以 在此处上传“USS_App_userconfig.h“和“USS_userconfig.h“文件吗? 我想检查您的一些参数设置、看看是否有任何问题。

    顺便说一下、由于您使用的是夹钳式仪表、您是否查看过我们的文档“PVC 管夹式水表“?

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、我已经阅读了设置参数时的锁模表指南。 由于我使用的 是定制 PCB、因此我使用的是 USSW Lib_Template_Example。 下面 是 USS_userconfig.h 最相关的问题是、我在定制 PCB 中使用了单个接 地平面、而不是使用具有受控连接的分离接地、因为在 EVM 中、这是一种噪声引起问题的方式。

    出于某种原因、我无法 在此处上传 uss_userconfig.h、因此我将离线共享它。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我会说、如果不分离接地肯定会导致电路板中的模拟和数字部分之间产生干扰、这会导致捕获的波形出现一些噪声、因此需要改进您的硬件设计。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的反馈。 请参阅以下客户的跟进查询。

    我想知道一件事。 现在、当每秒获取水流量读数时、我们是否需要获取少量读数并求平均值才能获得最终 结果? 因为现在、当采集一个样本时、它通常会变得嘈杂。 您能告诉我、我是否需要对 VFR 读数求平均值才能获取最终输出。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您可以对最终结果应用平均值滤波、使结果看起来更稳定、但一般来说、即使有噪声、结果也应保持在合理范围内、且不会导致明显偏差。 因此、我建议、如果在当前评估和测试阶段、我们只需捕获原始数据即可分析是否存在任何潜在问题、如果一切进展顺利、在最后阶段、我们可以对结果进行一些筛选、以根据您的要求提供更好的性能。  

    此致、
    彼得