Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
器件型号: MSP430FR6047
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在将 MSP430FR6047 与定制 PCB 设计结合使用、该设计根据 FR6047 的评估板设计完成。 由于我使用的 cutom 板没有 HID 接口器件、因此我使用 eZ-FET 调试器并使用 FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE、 我使用一对这些传感器、其中夹持配置传感器以 45 度角相互面对 e2e.ti.com/.../P_2D00_T0710017_416DCF9108FFB26D4D4F09FF6263FD806856F1828765C4893C68664E_.pdf、我使用 UART 输出进行频率扫描、以查找哪个频率 ny 提供了上限和最稳定的峰值、然后我发现为 874000Hz。 下图显示了使用我的串行绘图仪捕获的四种波形、我调整了增益、使振幅介于+–900 之间。

尽管波形主要是重叠的、但主要问题是零流量漂移 I 在水管仍然没有任何气泡的情况下获得负值的 DTof、因此流量也会跳至负值和正值。 流量下也会发生同样的情况、即使我的流量计常数未经过校准、当我通过 6L/min (300L/hr) 的恒定流量时、流量计应该有某种稳定的流量值? 下图显示了 VFR 在恒定流量下如何不停跳转。 与此类似、在零流量下、VFR 也会持续跳跃。

即使在正流量下、VFR 也会变为负值。 现在、我尝试更改传感器的通道、然后所有值都变为负值、以确认我使用的方式是否正确。
请提供有关如何解决这种漂移的解决方案。 在固定数量的样本中、传感器 ToF 读数的每个传感器读数差异仅小于 15ns、这会导致约+–500ps 的 DTof 差异、这也会改变 VEYTIME。
此致、
Danilo