Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228
器件型号: MSPM0L2228
尊敬的 TI 支持团队:
我们将 MSPM0L2228 内部 LCD 控制器与分段式 LCD 显示屏配合使用。
当前配置:
- LCD 模式:4-MUX
- 偏置:1/3 偏置
- 电源:内部 AVDD = 3.3V
- 电荷泵:禁用
- 低功率电阻梯:已启用
- 帧频率:~80 Hz
发现的问题:
某些关闭的段即使未启用、也会微弱地可见(重影效果)。 在句段上显示正确、但关闭的句段显示为轻微激活。
我们已经验证:
- 正确的 COM/SEG 连接
- 正确的 4-COM 配置
- PCB 清洁度和 LCD 连接
- 不同的帧频率设置
- 对比度调整尝试
我们希望获得以下方面的指导:
- 用于在 4 路复用模式下更大限度地减少重影的建议 LCD 设置
- 低功率电阻梯是否会导致段暗淡
- 仅使用不带电荷泵的 AVDD 时的建议 VLCD/对比度配置
- 降低关断段 RMS 电压的任何已知限制或最佳实践
如果需要任何其他波形测量或配置详细信息、请告知我们。
感谢您的支持。
此致、
Ranganath