This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:MSPM0L2228 LCD 重影/关闭段可见性问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1646588/mspm0l2228-mspm0l2228-lcd-ghosting-off-segment-visibility-issue

器件型号: MSPM0L2228

尊敬的 TI 支持团队:

我们将 MSPM0L2228 内部 LCD 控制器与分段式 LCD 显示屏配合使用。

当前配置:

  • LCD 模式:4-MUX
  • 偏置:1/3 偏置
  • 电源:内部 AVDD = 3.3V
  • 电荷泵:禁用
  • 低功率电阻梯:已启用
  • 帧频率:~80 Hz

发现的问题:
某些关闭的段即使未启用、也会微弱地可见(重影效果)。 在句段上显示正确、但关闭的句段显示为轻微激活。

我们已经验证:

  • 正确的 COM/SEG 连接
  • 正确的 4-COM 配置
  • PCB 清洁度和 LCD 连接
  • 不同的帧频率设置
  • 对比度调整尝试

我们希望获得以下方面的指导:

  1. 用于在 4 路复用模式下更大限度地减少重影的建议 LCD 设置
  2. 低功率电阻梯是否会导致段暗淡
  3. 仅使用不带电荷泵的 AVDD 时的建议 VLCD/对比度配置
  4. 降低关断段 RMS 电压的任何已知限制或最佳实践

如果需要任何其他波形测量或配置详细信息、请告知我们。

感谢您的支持。

此致、

Ranganath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranganath:

    某些关闭的句段即使未启用也会微弱地可见(重影效果)。

    这是否意味着未启用的段会出现一些重影效应(静态显示)? 或者在 动态切换模式下、关闭的段会出现重影。

    我建议测试这些受影响的引脚、以记录其波形并与其他不受影响的引脚进行比较、并分析其 RMS。

    我们希望获得以下方面的指导:

    对于这些建议、我稍后将与内部团队核实并提供反馈。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye:

    感谢您的答复。

    是的、未启用的段在静态和动态开关条件下均被视为重影效应。 不仅部分段、显示屏中的所有段都显示了重影效果。

    请检查此问题、并提供适当的解决方案或建议来解决该问题。

    期待您的支持。

    此致、

    Ranganath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye:

    感谢您的答复。

    是的、未启用的段在静态和动态开关条件下均被视为重影效应。 不仅部分段、显示屏中的所有段都显示了重影效果。

    请检查此问题、并提供适当的解决方案或建议来解决该问题。

    期待您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranganath:

    很抱歉晚回复。 请在下面查看我的快速评论:  

    对于静态 重影效果、 您能否检查波形和关断段的 RMS 值、然后与您的 LCD 规格进行比较?

    -如果您发现关断 RMS 略大于预期值(检查波形),那么 HP(小电阻梯)模式将有助于降低该值(优化受到限制,因为关断 RMS 电压大部分来自 VLCD )。

    -要减小关断 RMS、更简单的方法是 启用电荷泵并将 LCD 配置为略小于电流 VDD 电源 (3.3V)。

    对于动态 重影效果、我最初考虑的是帧频率、您可以将其设置为 60Hz 以快速验证各种场景。

    此外、如果您要设置 LP 模式、则可以尝试在电压发生器中使用较小电阻器的 HP 模式将有所帮助:

    我建议使用充电器泵模式来解决此问题。

    我是 OOO 本周的商务旅行,并将检查你的反馈下周.  

    B.R.

    Sal