This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:器件 ID 问题无效

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1106, UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1651160/mspm0c1106-invalid-device-id-issue

器件型号: MSPM0C1106
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHCCSTUDIO

您好、 我解开了一个新的 MSPM0C1106 LaunchPad 并连接到笔记本电脑。 LED2 开始闪烁。 然后、我尝试从 TI CCS 刷写一个空白的新 MSPM0C1106 工程、无法执行此操作、出现了该错误“Invalid Device ID“。

CCS 版本 — 版本: 12.8.1.00005 和所有必需的器件支持附加插件均位于最新版本中(如 CCS 器件支持更新、MSPM0 器件支持)

到目前为止已尝试的步骤- [1] [2] [3] [4]

  • 恢复出厂设置未解决问题
  • 使用--retain=interruptVectors 的解决方法步骤也没有帮助
  • 选中“Enable Wait for debug“选项后的 MSPM0 闪存设置失败
  • 我检查了使用更慢的 JTAG 时钟达到 100kHz、但最终仍然出现了相同的问题

最后、我能够使用 uniflash 刷写空白 MSPM0C1106 CCS 工程、但当我尝试再次通过 CCS 刷写时 Invalid ID 错误仍然存在

image.png

当我首先通过 uniflash 刷写空白项目时、然后尝试通过 CCS 再次刷写我的项目/空白项目时、会显示错误并且还会阻止刷 写过程、但当我通过 uniflash 刷写项目、然后尝试通过 CCS 刷写我的项目时、只会显示错误作为警告

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试手动更新电路板上的 XDS-110 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也尝试了 XDS-110 的手动固件更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    您能否尝试将 CCS 更新为 CCS20 并查看问题是否消失?

    此致、

    Diego ABAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deigo:

    是的、它现在可以与 ccs20 配合使用、但您能解释一下为什么它不能与 CCS12.8 配合使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    请原谅延迟的回复。 CCS20 是 MSP 团队提供的最新“支持的“CCStudio 版本、因此我们在此版本中拥有的驱动程序将是最“最新“的版本、可能是它工作的原因。

    此致、

    Diego Abad