This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:异常重启问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066672/msp430f5659-abnormal-restart-problem

部件号:MSP430F5659
“线程: 测试”中讨论的其它部件

主席先生,你好,

我们的客户报告 说,他们使用 MSP430F5659通过 P2.7/P2MAP7引脚连接到 G 传感器芯片,G_EN 会立即导致 MSP430F5659异常重启。 从 日志信息可以看出,重启主要表现为在 SYSRSTIV 寄存器中0x02h,0x04h,0x20h。

具体的问题描述是,当系统电源打开时 ,G-EN 将启用,然后 MCU 将重新启动。 但是,如果我们立即重新启动, 它将能够正常启动。  我们已经尝试 删除 U23,只需连接用于 MCU_VCC 的 R70以获得电源,就会出现同样的问题。

连接  G 传感器的 MSP430F5659的原理图如下:

 SYSRSTIV 寄存器描述。

您能就这个问题给我们一些建议吗?

谢谢,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为当 MSP430关闭时,U23上的启用引脚基本上是浮动的。 一个将其拉至所需状态的电阻器是个好主意。

    同时请记住,当 MSP430断电时,您可以获得足够的电流通过其 I/O 引脚上的 Vcc 夹持二极管,以使其在外部部件为其 I/O 引脚提供电压时运行或几乎运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在您的示意图中看到,G_EN 同时控制 U19和 U23。 您是否还可以尝试删除与 U19的连接并继续测试 U23?

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,现金

    我们的客户还对 MSP430F5659 如何在断电后使用按钮电池来维护 RTC 有另一个疑问? 您是否对电路设计有任何建议?

    谢谢,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这里有一个有关在 LPM3模式下使用 RTC 的示例代码。 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJiUjrq7C9e0wXNErLuq.w__IOGqZri__LATEST

    这对客户来说足够了吗?

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,现金

    非常感谢。 但我们的客户也在想硬件设计需要注意哪些方面。 是否只需要连接 BAT 针脚? 或者其他一些外部组件也需要。

    此致,

    卢米纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    RTC 块是否对客户有任何准确性要求? 如果需要,硬件设计需要外部 LFXT。  

    此致,

    现金很好