Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP430F6777A
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F67791A, MSP430WARE
主席先生,你好,这是普雷蒂·博萨莱。
我们的产品之一使用 MSP430F67791A 100引脚 UC,并开发了相同的软件。 后来,由于需要更多端口,我们在 MSP430F6777A 128引脚 UC 上切换。
我使用128引脚 UC 移植了软件,并尝试调试硬件,但这给了我加载程序错误。 所附图像供参考。 我已经测试了该针脚编号 4 (VCC_Target)和引脚9 (GND)的电压为3.31 VAC。
我尝试使用外部电源进行调试,发现上面有错误,但当我尝试关闭外部电源时,它没有给出此错误,可以进行调试。 (请注意,在这里,我没有将 VCC 换为刀具,它仍然存在于引脚编号上 4)。
请帮我解决这个问题,因为我需要外部电源。
FYR,CCS10.4.0用于调试。