This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777A:MSP430F6777A

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP430F6777A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069955/msp430f6777a-msp430f6777a

部件号:MSP430F6777A
《线程》中讨论的其他部件:MSP430F67791AMSP430WARE

主席先生,你好,这是普雷蒂·博萨莱。

我们的产品之一使用 MSP430F67791A 100引脚 UC,并开发了相同的软件。 后来,由于需要更多端口,我们在 MSP430F6777A 128引脚 UC 上切换。

我使用128引脚 UC 移植了软件,并尝试调试硬件,但这给了我加载程序错误。 所附图像供参考。 我已经测试了该针脚编号 4 (VCC_Target)和引脚9 (GND)的电压为3.31 VAC。  

我尝试使用外部电源进行调试,发现上面有错误,但当我尝试关闭外部电源时,它没有给出此错误,可以进行调试。 (请注意,在这里,我没有将 VCC 换为刀具,它仍然存在于引脚编号上 4)。  

请帮我解决这个问题,因为我需要外部电源。

FYR,CCS10.4.0用于调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.仿真器出错。 检查仿真器的电源  

    2.是否将新设备重新配置为项目的目标。

    凝胶文件有一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我用新设备作为目标进行了新项目,仿真器也从目标设备获得了3.31伏电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能发布您的示意图吗? 我可以帮助查看外部供应是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LG-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Preeti,

    如果使用3.3V (从7V 输入降压)来为 MCU 供电,这是正常的。 使用调试探头连接 JTAG 引脚和 GND。  

      您是否可以列出电源针脚和调试针脚连接的详细信息(当使用/输出外部电源时)? 有什么区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen 为 MSP430F67791A 制作代码时,我使用了 MSP430ware 的一些文件,是否有任何问题可能不支持 MSP430F6777A? 我使用过 HW_memmap.h,version.h,GPIO 初始化 c/h 等文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Preeti,

    头部文件正常。 您是否检查了新项目中的.cmd 或.gel 文件是否正确?  它是 lnk_msp430f67791a.cmd 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Allen,  

    cmd 文件为 lnk_MSP430F6777A  

    这是新选择的 UC。

    我还可以看到加载程序错误是随机的。 一旦它处于调试状态但卡在 sdc ISR 自身中,则不会在1时进入。 现在我完全混淆了到底是什么错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Preeti,

    我的假期一直持续到2月7日。 我会在回来后接受这项要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Preeti,

    有更新吗? 什么意思是错误是随机的?  不能在不同的主板上加载,或者同一主板有时工作,有时不工作? 我不知道这是什么意思  

    [引用 userid="364733" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1069955/msp430f6777a-msp430f6777a/3971322#3971322"]卡在 sdc ISR 中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STuck 是 SDC ISR 的意思,它总是在 ADC 中断中被卡住,而不是在1时进入。 这只发生了一次。 现在要关注的主要问题是,我的主板总是出现负载程序错误,因此无法访问调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Preeti,

    构建一个简单的项目(如 I/O 函数示例代码),以确保项目设置正确,并且可以将代码加载到您的主板。 然后逐渐合并您自己的代码。

    例如,您可以找到类似的示例  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALXfNXxty4C5ssBBfutM3w__IOGqZri__LATEST&search=6777a

    如果仍有问题 ,请保存错误日志和屏幕截图。