This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:使用评估板编程自定义板不工作

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, EVM430-FR6043, MSP430FR6043, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1067857/msp430fr5043-programming-custom-board-with-eval-board-not-working

部件号:MSP430FR5043
线程中讨论的其他部件: EVM430-FR6043MSP430FR6043MSP-FET

您好,

我正在尝试使用 EVM430-FR6043评估版主板对定制主板(MSP430FR5043)进行编程。 我正在使用一个简单的闪烁示例来设置编程。

我正在使用以下设置:

-第172页数据表中建议的4线 JTAG 连接与目标感应。 (我正在使用自己的 DC/DC 稳压器为定制板供电,该稳压器的工作电压为3.3V)

-用于 建立 JTAG 连接的跳线电缆

—Code Composer Studio

当我断开自定义板的连接时,板载 MCU 会正常闪存(在收到警告后,因为它不是  MSP430FR5043)

但是,一旦我建立 JTAG 连接,CCS 就会显示以下错误:

下面是评估板的图片,我是否设置了错误的跳线? 我是否必须以某种方式“断开”板载 MCU?

或者,我的定制 PCB 是否更有可能存在硬件缺陷?

非常感谢你们的帮助!

此致,

塞巴斯蒂安