“线程: MSP-FET430UIF”中讨论的其它部件
您好,
我正在通过 Windows 11的 Parallels VM 运行 IAR IDE 软件。 我一直在尝试连接 MSP430FR2355设备并开始调试示例项目的代码,但我在调试日志中收到以下错误:
Sun 2022年1月16日12:05:43:无法
在指定的 COM 上查找 MSP-FET430UIF
端口:(初始化),端口=USB,
version=0xffffff.(版本=0xffffff.
Sun 01月16日,2022年12:05:44:致命错误:
无法重新初始化会话已中止!
我已经研究过这一具体问题,没有找到任何直接的解决方案。 设备管理器正在通过两个 COM 端口识别 MCU,一个用于 MSP 调试接口,另一个用于 MSP 应用 UART。 如果有人以前遇到过类似问题,或者能够提供更多的见解,我们将不胜感激。