This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:"无法重新初始化会话已中止!"M1 Mac 的并行 IAR 中出现错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069475/msp430fr2355-failed-to-re-initialize-session-aborted-error-in-iar-on-parallels-for-m1-mac

部件号:MSP430FR2355
“线程: MSP-FET430UIF”中讨论的其它部件

您好,

我正在通过 Windows 11的 Parallels VM 运行 IAR IDE 软件。 我一直在尝试连接 MSP430FR2355设备并开始调试示例项目的代码,但我在调试日志中收到以下错误:


Sun 2022年1月16日12:05:43:无法
在指定的 COM 上查找 MSP-FET430UIF
端口:(初始化),端口=USB,
version=0xffffff.(版本=0xffffff.
Sun 01月16日,2022年12:05:44:致命错误:
无法重新初始化会话已中止!

我已经研究过这一具体问题,没有找到任何直接的解决方案。 设备管理器正在通过两个 COM 端口识别 MCU,一个用于 MSP 调试接口,另一个用于 MSP 应用 UART。 如果有人以前遇到过类似问题,或者能够提供更多的见解,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Landon,

    您是否尝试过其它 COM 端口? 您是否尝试在 Mac 光栅中使用 CCS 而不是 IAR?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰逊,

    我已经通过 MacOS 尝试过 CCS,它检测 主板,允许我 正确闪存和调试。 我正在寻求一种解决方案(如果存在),通过   运行 Windows 11的 Parallels VM 将 IAR EW 软件与我的 MSP430启动板配合使用。