This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:程序无法刻录

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1067297/msp430f5172-the-program-cannot-burn

部件号:MSP430F5172
“线程: 测试MSP-FET”中讨论的其它部件

我们购买了一批 msp430f5172芯片
订单号:t01828184,数量2K
订单号:t01755412,数量2K
订单号:t01755410,数量4K
总数量为8K。 投入运行后,测试了4910台 PC,发现979台 PC 烧坏。 现场工作人员佩戴防静电手镯。 操作是标准的。 刻录数据针脚测试连接芯片正常,但无法刻录。 请尽快帮助安排解决方案。

   e2e.ti.com/.../799e3f3afa22a303d32c4adab15cae27.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我强烈建议您向 TI 销售团队发送一封电子邮件,以解决您的问题。 这样,它会得到更快的响应。

    在这里,我想问您是否有另一个 MSP_GANG 或 MSP-FET 来对故障芯片进行编程。 并检查这次是否会成功。

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复。

    我们有两名 MSP_ Gang,尝试了另一名 MSP_ Gang 也没有被烧毁。 以前购买的芯片可以烧坏,可以尝试的方法也已经尝试过

    此致
    陈健
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,您是否已经向我们的销售团队发送了一封电子邮件? 他们可以与我们的质量团队联系,帮助解决您的问题。

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我没有销售团队的电子邮件地址。 你能不能给我?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,客户服务中心的回复如下。 请帮助发布评估意见。 谢谢!

    你好,Jian,

    感谢您联系 TI 客户服务中心

    您可以回复 E2E 的工程师。 只有在 E2E 被确定为质量问题后,TI 才会退回货物。

    如果您有其他问题,请及时联系我们。

    谢谢你

    德州仪器(TI)|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你从哪里得到这些薯条? 如果您是从分销商箭头购买芯片,您可以通过电子邮件向他们报告此问题。 他们可以帮助您联系我们的销售团队。

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我直接从 TI 的官方网站购买

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,请给我发电子邮件。  

    cash-hao@ti.com

    让我们通过电子邮件讨论更多详细信息。

    此致,

    现金很好