This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP430F5510无法刻录程序

Guru**** 2605655 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072427/msp430f5510-the-msp430f5510-can-not-burn-program

部件号:MSP430F5510

亲爱的专家

通常,在将设备连接至 USB 端口后,我们可以在 PC 设备管理列表中找到该设备,设备的默认 VID 是0x2047,PID 是0x200 (请参阅随附的“默认 PID&VID.JPG”),编程工具几乎与 TI 官方工具相同(请参阅随附的照片) 在加载我们的应用程序固件之前,需要检查此值。 如果编程工具可以识别此设备,则设备可以下载固件。

 

对于这些有缺陷的设备,我们测量了电源电压,没有发现任何问题,但连接到 USB 端口时,PC 设备列表中找不到该问题,因此我们无法从软件方面进行更多分析, 但我们猜测,这些设备可能在发运给我们之前未被编程/丢失 Bootloader 文件。 我们建议您将一些设备发运给您进行进一步分析,请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 USB 连接到 PC 后,空白工厂设备未通过操作系统自动枚举为 HID BSL,原因可能是 XT2中的 HID BSL,而不是缺失 HID BSL。

    通过读取连接至 MSP430F5510目标设备的任何 SBW / JTAG 主控器的 BSL 区域,可以检查缺少的 HID BSL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    我们可以确保 晶体(XT2)可以工作,频率大约为24MHz,与良好的设备相同,因此 这不应该是 晶体问题。   

    我们手头没有 JTAG 主器,我们是否可以将一些有缺陷的器件运送到您的工厂进行硫图尔分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    您能否共享您的硬件信息? 像连接,一般……

    所有设备都出现此问题? 还是只有一台设备?

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰逊,

    很抱歉我迟到了回复,因为我在春节假期不在办公室。

    仅在某些设备上出现此问题,故障率约为2%, 我们的生产线上有100多台设备发生故障。 我们已经分析了这些故障设备,发现根本原因与 MSP430F5510有关。

    当我们刚刚用  新的 MSP430F5510更换故障设备时,  可以在与 PC 连接 USB 后在偏差管理器上找到故障设备,然后  可以成功编程 ,无需更换 任何其他 组件。因此,我们希望您的团队能够帮助您进行深入分析。谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    可能是由于 MSP430使用不当导致了此问题,请联系您的 TI 现场团队以获得更多技术支持。

    谢谢!

    此致

    约翰逊