Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5734, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5734 “线程: MSP-FET, 测试”中讨论的其它部件
您好,
我们正在使用 MSP430fr5734,并正在尝试使用 MSP430-FET 的 Spy Bi 电线接口来刷新它。
连接如下:
1.机载 VCC_3V3 -> MSP-FET 的 VCC_Target
MSP-FET 的 GND -> GND
3.测试->MSP-FET 的 TCK
4.RST -> MSP-FET 的 TDI/TDO
我们无法刷新设备。 RST 引脚处的电阻器和电容器如数据表中所述。
这是因为密码保护?
是这样,要输入到目标配置文件中的默认密码是什么?