This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5734:间谍双线编程:未检测到设备

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5734, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1072757/msp430fr5734-spy-bi-wire-programming-device-not-detected

部件号:MSP430FR5734
“线程: MSP-FET测试”中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用 MSP430fr5734,并正在尝试使用 MSP430-FET 的 Spy Bi 电线接口来刷新它。

连接如下:

1.机载 VCC_3V3 -> MSP-FET 的 VCC_Target

MSP-FET 的 GND -> GND

3.测试->MSP-FET 的 TCK

4.RST -> MSP-FET 的 TDI/TDO

我们无法刷新设备。 RST 引脚处的电阻器和电容器如数据表中所述。

这是因为密码保护?

是这样,要输入到目标配置文件中的默认密码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了 JTAG 安全保险丝或密码保护,SBW 主控制器仍将检测到设备。 使用了什么软件,报告了什么错误?

    如果设备固件被锁定,并且 SBW 接口无法进行固件更新,则 BSL 可以将设备返回到出厂(大量擦除)状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两条编程线路的长度超过 10 cm,您可能会遇到 SBW 问题。 我知道电容器不能超过2 nF。