This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430未启动

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073332/msp430fr2476-msp430-don-t-start-up

部件号:MSP430FR2476

我们已经开发了一款采用 MSP430FR7476的硬件。 现在,在施加电压后 MSP 没有启动。 只有当我们使用数字万用表测量 RST 引脚时,它才会启动。
该程序可与开发板 LP-MSP430FR2476配合使用,无问题。 电子电路已经过审查并适合使用。
VCC 和 RST 引脚同步进入~1ms 到3.3V。

我们还阅读并检查了 MSP 设备故障排除指南。

是否有人知道问题可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    从 RST 引脚到 VDD 是否有47k 上拉电阻?  RST 引脚与地面之间是否还有1nF 保护罩?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我们已经完成了电路,如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    连接调试器/编程器时,还是仅在“自由运行”模式下出现此问题?

    如果在未连接调试器/编程器的情况下出现问题,请暂时缩短47k,看看问题是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:


    我已经听过你的声音几天了,所以我假设你能解决你的问题。
    我将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。