This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在此 MCU 上,CCS 11上的 TI-RTOS 无法启动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074122/msp430fr6047-i-can-t-start-for-ti-rtos-on-ccs-11-for-this-mcu

部件号:MSP430FR6047

你(们)好,

我正在使用 EVM430FR6047板和 CCS 11.1.0.00011。 我喜欢启动 RTOS,我在许多地方都看到我可以从 CCS 应用程序中心安装 TI-RTOS。 但 我看不到 IDE 中出现任何重新发送的搜索结果。 我 在资源管理器上也找不到它。 我访问了一些链接并从 software-dl.ti.com/.../index.html 安装

经过几次尝试,我有'C:\ti\tirtos_msp43x_2_16_01_14','C:\ti\tirtos_msp43x_2_20_00_06','C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core',但仍然没有机会在 RTOS 上启动。

我的目标严格为 MSP430FR6047 MCU。 但仍不幸运,请帮助我启动 RTOS。 请提前感谢。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    用于 MSP430的 TI-RTOS 本机不支持每台设备。 它仅支持 《用于 MSP43x 的 TI-RTOS 入门指南》第1.5节中列出的设备。 如果要继续,您需要将一个 TI-RTOS 项目移植到您选择的设备上。

    为了供您参考,不再维护用于 MSP430的 TI-RTOS,也不建议用于新项目。 特别是,使用此设备上 USS 子系统的 USS 库所需的代码可能无法发挥作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯

    感谢您的回复,我们之所以要为该评估板寻找 TI-RTOS,是因为当我们触按 LCD 显示器按钮时,由于短时间内出错,USS 流速计算会中断。 LCD 按钮中断正在优先处理。

    因此,请告知我们是否可以进行任何类型的多线程处理或计时器处理。 如果有任何相关参考文件,请提供建议。

    请提前感谢。

    此致,

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bala,

    TI-RTOS 的所有示例都将包含在 TI-RTOS 下载包中。  

    您可以采取的其他两项措施来缓解这种影响:

    1. 将 LCD 按钮中断缩短至尽可能短的时间。 基本上,在主循环中设置 SW 标志和服务。
    2. 将 USS 计算为关键代码时,请禁用系统中的其他中断。