This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:用于我们安装过程的裸片粘结垫信息

Guru**** 2523730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1074391/msp430fr5739-bare-die-bond-pad-information-for-our-mounting-processes

部件号:MSP430FR5739

您好,

我有兴趣安装裸片 MSP430FR5739CY。 遗憾的是,数据表中没有提供 PAD 信息。 请告诉我:

-债券板金属化材料

-债券垫的厚度

债券垫的大小和位置?

-芯片厚度

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有公开这类信息。 请联系您当地的 TI 销售办事处,了解有关可能获取裸片的更多信息。