This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:用于 WDT-A 时钟源的 ACLK

Guru**** 2614985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073730/msp430f6746-aclk-for-wdt-a-clock-source

部件号:MSP430F6746

您好,

我有客户的问题。

假设 ACLK 源是 XT1 LF (默认条件), WDT-A 来自 ACLK。
在设备通电时,XT1 LF 未稳定,因此根据用户手册第5.2.12节“UCS 模块故障安全操作”,ACLK 自动切换为 REFOCLK。


另一方面,WDA-A 第16.2.5节“时钟故障保护”功能指出:


由于 UCS 的故障安全功能使 ACLK 得以维护, 因此我猜 WDA-A 中的故障安全功能在启动时不会触发。
因此,WDT-A 的来源是 ACLK (REFOCLK),而不是 VLOCLK。
正确吗?

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯一朗,

    在 POR 之后,WDTA 的默认时钟源是 SMCLK。  在 POR 之后,您可以切换到 ACLK 或 VLOCLK,通常出于低功耗考虑。 如果您使用 ACLK,则可以使用 XT1或 REFO 进行源代码。  现在,根据用户指南第16.2.5节,如果 SMCLK 或 ACLK 出现故障,VLOCLK 将成为默认时钟。  

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    [引用 userid="114745" url="~/support/microsofts/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP4E/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1073730/msp430f6746-aclk-for-WDT-a-clock -source/3973744#3973744"],如果用户在 VCLK 或 CLSMK 部分中无法使用时钟源代码,则说明为默认用户。  [/引用]

    上述“ACLK 失败”情况包括 ACLK 源通过 UCS 故障安全操作从 XT1切换到 REFO 的情况?

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们也是这样说的。

    在第一个插图中,您可以看到 WDTA 的可用时钟。

    在这里,您可以看到 DCO 参考的可用时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢!