This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在金属管道上使用时,信号强度非常低。

Guru**** 2539910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1076194/msp430fr6047-the-signal-strength-is-very-low-when-used-on-metal-pipes

部件号:MSP430FR6047
线程中讨论的其他部件: EVM430-FR6043MSP430FR6043

您好,

我们使用 MSP430FR6047和1 MHz Jiakang 传感器制作了流量计,适用于 PVC,PE 或任何塑料管,但在金属管,不锈钢(直径101毫米,厚度-1.5毫米)上试验时,信号强度非常低,芯片无法计算 Delta TOF。 有人建议如何测量金属管道的流速?

请提前感谢。

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    如果我理解您的描述,那么您的传感器位于金属管的"外部"上吗?  如果这是真的,这是行不通的。  金属将完全反映超声音信号。  塑料不会这样做,这就是这些材料工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,感谢您的回复。 是的,它是流量计上的 V 模式锁模,所以我们可以避免反射,我看到流量计上的一些锁模在金属管道上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    让我修改我的评论,说这不是不可能的,只是在功率水平较低的情况下很困难。  换能器上有一些提高驱动电压的技术,因此让我深入了解一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我发现这条线程非常有用 (+) EVM430-FR6047:超声波设计中心:校准夹装传感器与金属管配合使用- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    从3年前开始,在上述线程中,TI 工程师提到他们正在设计 用于水表应用的 MSP430-FR6043。  它有一个外部放大器,因此它适合金属管道, 所以 TI 是否推出了一种设计?  
    我有 EVM430-FR6043 (PCB 修订版 C),如果我按照螺纹中的说明修改硬件并更新软件,它是否适用于金属管?

    谢谢
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    准确地说。  这就是我要检查的内容。  今天早上还很早,所以我们的 USS 专家几个小时都不会回应,但我会为您提供所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    好的,我和 Eddie 核实了,Eddie 在你提供的金属管道链接中回答了问题,他说没有进一步的发展。  但正如您可能已经知道的那样,EVM430-FR6043具有外部电路,允许您使用5V 来提高驱动。  根据我所了解到的情况,测量气体的难度要大一些,通常需要更高的驱动强度。  幸运的是,外部电路可用于驱动您的传感器,以5伏的速度进行水流,这将有助于穿透金属。  有关将 EVM430-FR6043从气体更改装为水的信息,请参阅 Eddiies POST。  EVM430-FR6043硬件用户指南中还提供 了使用板载+5V 跳线配置的说明。

    这是我目前能为您做的最好的事情。  尝试一下,让我知道它的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢你的所有帮助。 还有几个问题

    1. EVM430-FR6043中的哪个固件需要闪存才能用作水表? 它是 MSP430FR6043EVM-USS_Gas _Demo_EVM-v2_0_AFE3v3_02_30_00_01吗?
    2.在 USSD 中心,我必须选择哪种仪表选项?
    3.选择 EVM430-FR6043时,激励频率限制为550 KHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼斯,我一段时间没有听到你的声音。 请尽可能回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    对延迟回复深表歉意。  EMV430-FR6043可用于水,但需要对 PCB 进行一些修改。  关于 SW,您必须使用写入的 SW 来支持水。  我现在将为您汇总详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我已经修改了 PCB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis,我在哪里可以找到为水提供支持的 EVM430-6043软件?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    FR6047的软件库和示例代码 位于此处

    由于您是在 EVM430-6043上执行此操作,因此可能会有一些移植。  我不熟悉需要什么,所以请让我了解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    我和艾迪一起检查,他说:

    无需修改 SW,在下面的水演示应用程序中,6047和6043都有项目。  它会安装到下面的目录中。

    C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_gold\examples\USS_water_Demo\CCS

     https://www.ti.com/tool/download/USS-SWLIB-WATER

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,  

    我已经完成了硬件修改,并尝试刷新出现的水演示应用程序文件加载错误,为了删除此错误,我更改了链接器命令文件并成功刷新。  

    但是,在 USSD 中,当我尝试连接 EVM4306043时,它显示“HID 网桥已连接——正在等待设备”。 在选择仪表的选项中,我尝试 了定制 PCB,MSP430FR6043 Water 和 EVM430FR6043同样没有连接。

      

    下面是我与 EVM430FR6043的连接。

    我有什么问题吗? 等待您的宝贵建议。

    谢谢
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    您能否尝试安装目录中 FR6043的预建水示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    感谢您的帮助,我得以刷新上述预建水表示例。  

    然而,信号强度相对较好,但不足以测量钢管中的 DTOF。 信号强度保持不变,同时还会发出额外的5V 信号。 我尝试按照 EVM430-FR6043硬件指南(TI.com )中的说明为5V 操作设置 JP1和 JP2,但 ADC 信号没有变化。


    在钢管上捕获 EVM430Fr6043的 ADC 信号

    下图显示了我的硬件和软件配置。

    尽管增益是最大值,但 ADC 仍在650和150之间。而且我不时会收到错误代码103—“测量间隔时间大于 UPs0到 UPS1的间隙”。  

    是否还有其他事情需要我来启用额外的5V?

    谢谢
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    是否可以确认正在生成5V 脉冲?  使用示波器进行测量。  如果您是,这是使用 EVM 可以实现的最佳效果。  USS 团队没有进行电压高于5V 的任何实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    这是我用示波器测量时得到的结果。

    电压低于3.5 V

    您认为我获得的 ADC 信号(请参阅上一条消息)是否足以测量 DToF?

    可以让我知道 MSP430FR6047的驱动电压。

    谢谢
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    这里的情况肯定不对。  如果 JP2 2-3和 JP5和 JP6上的跳线之间有跳线,您应该能够测量传感器连接到 PCB,J5和 J6的发射脉冲电压。  您在哪里进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,  

    感谢您的回复。 根据这 条线程链路 ,传感器连接到 J9进行水计量,如线程中的图片所示,我在 J9处测量了发射脉冲电压,在同一条线程中,Eddie 解释说要从 JP4和 JP6上拔下跳线。 但是,我将跳线重新接通,但脉冲电压保持不变。

    谢谢