线程中讨论的其他部件: EVM430-FR6043, MSP430FR6043
您好,
我们使用 MSP430FR6047和1 MHz Jiakang 传感器制作了流量计,适用于 PVC,PE 或任何塑料管,但在金属管,不锈钢(直径101毫米,厚度-1.5毫米)上试验时,信号强度非常低,芯片无法计算 Delta TOF。 有人建议如何测量金属管道的流速?
请提前感谢。
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们使用 MSP430FR6047和1 MHz Jiakang 传感器制作了流量计,适用于 PVC,PE 或任何塑料管,但在金属管,不锈钢(直径101毫米,厚度-1.5毫米)上试验时,信号强度非常低,芯片无法计算 Delta TOF。 有人建议如何测量金属管道的流速?
请提前感谢。
安东尼
非常感谢。 我发现这条线程非常有用 (+) EVM430-FR6047:超声波设计中心:校准夹装传感器与金属管配合使用- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。
从3年前开始,在上述线程中,TI 工程师提到他们正在设计 用于水表应用的 MSP430-FR6043。 它有一个外部放大器,因此它适合金属管道, 所以 TI 是否推出了一种设计?
我有 EVM430-FR6043 (PCB 修订版 C),如果我按照螺纹中的说明修改硬件并更新软件,它是否适用于金属管?
谢谢
安东尼
你好,安东尼,
好的,我和 Eddie 核实了,Eddie 在你提供的金属管道链接中回答了问题,他说没有进一步的发展。 但正如您可能已经知道的那样,EVM430-FR6043具有外部电路,允许您使用5V 来提高驱动。 根据我所了解到的情况,测量气体的难度要大一些,通常需要更高的驱动强度。 幸运的是,外部电路可用于驱动您的传感器,以5伏的速度进行水流,这将有助于穿透金属。 有关将 EVM430-FR6043从气体更改装为水的信息,请参阅 Eddiies POST。 EVM430-FR6043硬件用户指南中还提供 了使用板载+5V 跳线配置的说明。
这是我目前能为您做的最好的事情。 尝试一下,让我知道它的工作原理。
你好,安东尼,
我和艾迪一起检查,他说:
无需修改 SW,在下面的水演示应用程序中,6047和6043都有项目。 它会安装到下面的目录中。
C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_gold\examples\USS_water_Demo\CCS
https://www.ti.com/tool/download/USS-SWLIB-WATER
您好,丹尼斯,
我已经完成了硬件修改,并尝试刷新出现的水演示应用程序文件加载错误,为了删除此错误,我更改了链接器命令文件并成功刷新。
但是,在 USSD 中,当我尝试连接 EVM4306043时,它显示“HID 网桥已连接——正在等待设备”。 在选择仪表的选项中,我尝试 了定制 PCB,MSP430FR6043 Water 和 EVM430FR6043同样没有连接。
下面是我与 EVM430FR6043的连接。
我有什么问题吗? 等待您的宝贵建议。
谢谢
安东尼
您好,丹尼斯,
感谢您的帮助,我得以刷新上述预建水表示例。
然而,信号强度相对较好,但不足以测量钢管中的 DTOF。 信号强度保持不变,同时还会发出额外的5V 信号。 我尝试按照 EVM430-FR6043硬件指南(TI.com )中的说明为5V 操作设置 JP1和 JP2,但 ADC 信号没有变化。
在钢管上捕获 EVM430Fr6043的 ADC 信号
下图显示了我的硬件和软件配置。
尽管增益是最大值,但 ADC 仍在650和150之间。而且我不时会收到错误代码103—“测量间隔时间大于 UPs0到 UPS1的间隙”。
是否还有其他事情需要我来启用额外的5V?
谢谢
安东尼