This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:固件升级问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079658/msp430fr2433-firmware-upgrade-issue

部件号:MSP430FR2433

大家好,团队

以下是一个问题可能需要您的帮助:

电动机头的光管内有一个蓝牙芯片,该芯片是 MSP430主电机,以串行方式连接以实现电动机的蓝牙控制。 现在,我们想进行无线升级,并通过串行端口对 msp430FR2433进行程序升级,利用蓝牙的无线升级功能,蓝牙芯片将读取 MSP430的升级包。

问题:

1)  实施 msp430FR2433串行升级功能,是否有用于串行升级的演示程序?

2) MSP430芯片的串行端口升级计划空间要求,当前使用的是 msp430fr2433,总计15 k,电机控制程序已使用10K。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    请参阅 MSPBSL 工具页面了解所有 BSL。 MSP430FR2433已包括一个不 占用额外内存空间的 BSL。