Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2433 大家好,团队
以下是一个问题可能需要您的帮助:
电动机头的光管内有一个蓝牙芯片,该芯片是 MSP430主电机,以串行方式连接以实现电动机的蓝牙控制。 现在,我们想进行无线升级,并通过串行端口对 msp430FR2433进行程序升级,利用蓝牙的无线升级功能,蓝牙芯片将读取 MSP430的升级包。
问题:
1) 实施 msp430FR2433串行升级功能,是否有用于串行升级的演示程序?
2) MSP430芯片的串行端口升级计划空间要求,当前使用的是 msp430fr2433,总计15 k,电机控制程序已使用10K。
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃