This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG438:DAC12和 VeREF+配置。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1078815/msp430fg438-dac12-and-veref-configuration

部件号:MSP430FG438

您好,  

我对 MSP430FG43x 系列上的 DAC12和外部参考电压有一些疑问。

我的客户需要同时使用 DAC12,VeRFE 和 OpAmp。

但 DAC12输出与端口 P6引脚和 ADC12模拟输入以及 VeREF+和 P5.1/S0/A12引脚进行多路复用。

无法使用端口 P6,因为 它已映射用于其他用途。

如果启用了 DAC12,是否可以使用 VeREF+?

我的客户使用 DAC12输出,但它被用作 OpAmp 的输入。

它不需要输出外部端口。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果使用 DAC 内部连接到 OPA,DAC 输出的多路复用引脚可以用作其他功能。