This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:使用 Launchpad 代替 MSP-FET?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1079397/msp-fet-using-launchpad-instead-of-msp-fet

部件号:MSP-FET

大家好,团队

我的客户使用以下端口进行调试,能否确认我们是否可以使用 Launchpad 而不是 MSPFET?

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    LaunchPads 仅支持 SBW 连接(2线 JTAG),因此从技术上讲,它们可以支持,但它们与电路板的接口方式可能有所不同,但无论如何,通过电线跳过接口可以满足这一要求。  

    有关哪些调试程序支持哪些功能的详细信息,请参见 《MSP 调试程序用户指南》中的表1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 XDS110支持 JTAG 调试的 MSP432和 CCxx 启动板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板载 XDS110调试器的启动板确实支持用于 ARM 的 JTAG。 MSP430不是我知道的 XDS110支持包的一部分。 基于 MSP430的 LaunchPad 可以通过 SBW 对任何 MSP430器件进行编程。