This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:Comp_B 和 REF 用法

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1076846/msp430f6746-comp_b-and-ref-usage

部件号:MSP430F6746

您好,

我有一个来自评估 MSP430F6746的客户的问题。
他想知道 REFON=0的参考时钟生成。
根据用户指南表26-1,如果模块请求低功耗平衡点参考,即使 REFON 不是“1”,也会启用它。


假设 COMP_B 与 REFON =0一起使用,则当 CBCTRL1.CBON 设置为“1”时,模块(COMP_B)会请求低功耗的 banddgap?
即使 REFON=0,也可以使用 COMP_B,不会出现问题?

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要确保 COMP_B 以这种方式请求引用。 不会仅由 CBCTRL1.CBON 位请求引用。 您还需要在 CBCTL2寄存器中设置适当的 CBREFL 和 CBRS 位,以请求桥接参考电压。

    当然,通过利用来自 VCC 的派生参考和 COMP_B 的内部电阻梯功能,您仍然可以使用不带共享引用的 COMP_B 外围设备  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾斯

    感谢你的回复。
    此项目已关闭。

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗