请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F6746 您好,
我有一个来自评估 MSP430F6746的客户的问题。
他想知道 REFON=0的参考时钟生成。
根据用户指南表26-1,如果模块请求低功耗平衡点参考,即使 REFON 不是“1”,也会启用它。 
假设 COMP_B 与 REFON =0一起使用,则当 CBCTRL1.CBON 设置为“1”时,模块(COMP_B)会请求低功耗的 banddgap?
即使 REFON=0,也可以使用 COMP_B,不会出现问题?
谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗