This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Tera Term 打印件

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1077734/msp430fr5994-tera-term-prints

部件号:MSP430FR5994
“线程:测试”中讨论的其它部件

我需要在 CCS 控制台以外的其他术语打印,以便于在运行程序时使用指定的 MSP 获得更多便利。

但是,我无法在 Tera Term 中获取照片。

因此,我们尝试了在 msp430fr5994x_euscia0_UART _01.c 中给出的 UART 程序示例,并进行了以下硬件修改。

对于该程序,添加打印时,无论是控制台还是其它术语,都无法获得任何打印。  

进行了如下硬件修改(通过 UART 到 USB 转换器从 PC 连接到 MSP)

-已将 P6.0连接到 黄色(5)

-连接的 P6.1橙色(4)

连接的接地黑色(1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要执行此操作,但它应该起作用。 启动板上的标准 UART 接口具有可暴露 PC 上串行端口的驱动程序。

    我建议您获得一个范围,并验证数据是否如您所期望的那样出来。

    无论如何,您的转换器预计会有什么电压? 我希望它不是 RS-232转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何方法可以使用范围或逻辑分析器来捕获 TX 和 RX 引脚上的数据?  您可以使用 msp430fr5994x_euscia0_UART _03.c 进行测试。  

    此致,

    现金很好