This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:MSP430是否支持 TI-RTOS

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1076581/msp430f6638-is-msp430-supports-ti-rtos

部件号:MSP430F6638

你(们)好

我正在尝试在 MSP430F6638上使用 TI-RTOS。但我无法在 MSP430上使用 TI-RTOS。由于我无法找到任何示例,因此支持此特定控制器。能否在本主题上获得帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Basweshwar,

    有一些示例仅针对一些 MSP430s 和 MSP432s MCU 编写,如 《用于 MSP43x的 TI-RTOS 2.16入门指南》中所述。

    这将需要一些努力,但您可以尝试移植其中一个现有示例来使用 F6638。  遗憾的是,没有一份迁移文档描述如何执行此操作,因此您可以自行完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢丹尼斯的回复,但这款 msp430f6638系列支持她,因为我无法找到任何驱动程序库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我被告知没有,这是不支持的。