This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:具有 DRV8343-EVB 板的 MSP430F5529如何在没有 GUI 的情况下运行 BLDC 电机

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1081778/msp430f5529-msp430f5529-with-drv8343-evb-board-how-can-run-the-bldc-motor-without-gui

部件号:MSP430F5529

尊敬的团队,

我们正在使用具有 msp430f5529 MCU 的 DRV8343 EVB 板,我使用 GUI 运行了 BLDC 电机,在运行期间,如果拔下 USB 电缆,可以连续运行电机,一旦关闭 MCU 电源,我就无法运行电机,
再次需要连接 GUI 并启用相应的变量,

我已经通过 MSP430编译器将源代码闪存到 drv EVB 板,现在我们需要在没有 GUI 的情况下运行 BLDC 电机,如果没有 GUI,如何运行该电机? 请告诉我您的反馈和建议