请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 尊敬的团队,
我们正在使用具有 msp430f5529 MCU 的 DRV8343 EVB 板,我使用 GUI 运行了 BLDC 电机,在运行期间,如果拔下 USB 电缆,可以连续运行电机,一旦关闭 MCU 电源,我就无法运行电机,
再次需要连接 GUI 并启用相应的变量,
我已经通过 MSP430编译器将源代码闪存到 drv EVB 板,现在我们需要在没有 GUI 的情况下运行 BLDC 电机,如果没有 GUI,如何运行该电机? 请告诉我您的反馈和建议