This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:将控制器放入金属外壳后,MSP430i2040 IC#39;s Rx-Tx 引脚停止工作。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1083807/msp430i2040-msp430i2040-ic-s-rx-tx-pins-stops-working-after-putting-controller-inside-metal-housing

部件号:MSP430I2040
《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件

大家好,

目前,我正在研究 由用于计量用途的 MSP430i2040 LED 驱动器和用于远程控制光的网卡(NIC)组成的项目。  

原型也已准备就绪,工作状态良好。 但是,  

每当我把所有东西都放在上面,即驱动器板与子板集成在一起,并且将 MSP430和 NIC 卡连接到相同的内部金属外壳上时,MSP430的光会熄灭,而 Rx-Tx 引脚会停止工作。  

同样,即使在通电后,重置控制器仍无法工作(IC 失效)。  

请告诉我是否有人可以找到解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高达姆,

    听起来 MSP430可能因过压而受到压力。 您是否能够对 MSP430进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    在这个问题发生后,我可以重新编程它,有时我会在模块因间歇性关闭而收到通知,但即使在重新编程 RxTx 引脚后,我也仍然被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题尚未解决,请帮助!!