Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430I2040 《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件
大家好,
目前,我正在研究 由用于计量用途的 MSP430i2040 LED 驱动器和用于远程控制光的网卡(NIC)组成的项目。
原型也已准备就绪,工作状态良好。 但是,
每当我把所有东西都放在上面,即驱动器板与子板集成在一起,并且将 MSP430和 NIC 卡连接到相同的内部金属外壳上时,MSP430的光会熄灭,而 Rx-Tx 引脚会停止工作。
同样,即使在通电后,重置控制器仍无法工作(IC 失效)。
请告诉我是否有人可以找到解决方案。